This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBN:使用 eMMC 失败。

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/792162/beaglebn-using-emmc-failed

器件型号:BEAGLEBN

降级:

客户使用我们的 BBB EVM 评估 AM3358的性能。

但是、使用 eMMC 失败、请执行。 请提供以下网站的链接?

因为这些链接无法下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、祝您好运、

    最新的 Processor SDK 版本不再需要第2步中提到的补丁。 在此 帖子中、您可以在该 wiki 页面上找到所有链接的文件。 另请 浏览此主题。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、祝您好运、

    您是否能够下载该文件? 一个月后,我没有听到您的反馈。 我希望我们能够提供帮助。 我现在要关闭该主题并标记已解决的问题。 如果您有任何后续问题、请回复此主题或开始新主题。

    谢谢、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、客户使用新版本 SDK 是可以的、他们认为旧版本问题有一些错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 在最新的 Processor SDK 版本中、您可以使用一个小型文件系统映像。