This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:助听器处理器

Guru**** 1125720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517, TMDSEVM5517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/795645/tms320c5517-processor-for-hearing-aid

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM5517

尊敬的先生/女士:

对于助听器的音频信号处理、您建议使用哪种设备?  

 TMS320C5517是否是一个不错的选择?

它的功耗是多少?

非常感谢。

最棒的,海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    He Hai

    TMS320C5517是音频信号处理的合适选择。 有关 Adaptive Digital Technologies C55x 软件实现的详细信息、请访问:
    www.ti.com/.../adt-3p-dspvoipcodecs
    您可以在以下位置找到 TMS320C5517器件的功耗估算和功耗汇总:
    www.ti.com/.../sprabn1.pdf

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    非常感谢您提供的非常有用的信息。

    我需要在处理器中使用相位超前补偿器来进行实时音频信号处理。

    我可以将传输函数写入处理器吗?

    如何实现它?

    最棒的,海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    可以使用 C55x DSP 进行各种音频处理。 遗憾的是、我不能建议您对相位超前补偿做出完整的决定、但您可以在以下位置找到有关 CSL v3.08数据包中音频处理的一些示例:
    http://www.ti.com/tool/sprc133

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin, 非常感谢你的建议。 您是否有适用于此 DSP 的评估和开发板/套件? 最棒的,海
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是 TMDSEVM5517 - C5517评估模块(EVM)的链接
    www.ti.com/.../tmdsevm5517

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    一个 TMS320C5517可以连接多少个麦克风?

    我有13个麦克风、每个都有自己的 DSP 数字滤波器。

    非常感谢。

    最棒的,海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS320C5517具有3条 I2S 线路、与使用麦克风阵列板一样、将最大连接麦克风限制为6条。 有关更多详细信息、请访问:
    training.ti.com/.../Voice-Processing-Tools-Software-SLIDES.pdf
    www.ti.com/.../tiducy1c.pdf
    和麦克风板链接:
    www.ti.com/.../TIDEP-0077
    www.ti.com/.../TIDA-01454

    此致、
    Tsvetolin Shulev