请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5K2E02 您好!
AM5K2E02处理器的 IBIS 模型没有 PCIe 时钟输入的模型。
是否有发布模型的计划?
是否有来自另一个器件的等效模型可供我使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Bob、
您是否询问 KeyStone-II SERDES 接口的 K2E IBIS 模型或 IBIS-AMI 模型? 两者均可在 AM5K2E02产品页面(http://www.ti.com/product/AM5K2E02/toolssoftware#devtools)上找到。
Tom
Bob、
SERDES 时钟输入包含一个内部100 Ω 差分终端。 但是、在通过软件激活和配置 SERDES 模块之前、它不会被激活。
由于该时钟输入是 SERDES IP 块的一部分、因此应在 IBIS-AMI 模型中对其建模。 但是、正如您所指出的、它不在 IBIS-AMI 模型中。 没有更新 IBIS-AMI 模型的计划。 它按原样提供。 您将需要简单地将其建模为100欧姆差分负载。
Tom