请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320VC5409A 主题中讨论的其他器件:TMS320VC5502、
您好!
我在电信领域工作。 是否有人描述了 C5502和 C5409A 之间的区别?
在电信产品中、我发现 C5409A 用于主速率接口(PRI)卡。 在 C5502中还具有3 McBSP 通道、因此它们不使用 C5502而不是 C5409A。
能否在 PRI 卡中使用 C5502 (与 TLC56的接口)?
还有其他主要区别吗????