This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3LA:为 PIP 显示即时修改马赛克配置

Guru**** 1457880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/815097/rtos-tda3la-modify-mosaic-configuration-on-a-fly-for-pip-display

器件型号:TDA3LA

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的香榭丽舍

是否可以为 PIP 显示即时修改马赛克配置?

例如、我的客户正在使用 PIP 实现双通道输出、并希望在不重新启动的情况下即时打开/关闭 PIP 屏幕。

能否请您检查这是否可行、以及他们如何在 VisionSDK 上执行此操作?

他们使用的是 VisionSDK v3.6。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    您能不能帮助我了解您在显示屏上添加的 PIP? 如何在显示屏上添加 PIP? 您是否使用两个显示管道?

    如果您使用两个显示管道、则更容易使用 α 混成来启用/禁用 PIP。 您甚至可以更改输出上的 pip 的运行时位置。  

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    是的。 它是两个显示管道。 2个摄像头连接到 TDA3、一个摄像头连接到 VIP 端口、另一个摄像头连接到 CSI2端口。

    您能否提供更多详细信息或伪代码、以了解如何使用 α 混成启用/禁用 PIP?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    我没有确切的代码、在 schain_common.c 文件中的 VISION SDK 中有一些示例。 我们可以设置 α 值、甚至可以启用/禁用透明度。 使用这些功能、我们可以启用/禁用流水线。

    Rgds、

    Brijesh