Thread 中讨论的其他器件: OMAP3525
在我们最近对使用 DM3730的设计进行的测试中、我们注意到器件行为和数据表之间存在一些差异。 这种差异会导致我们的设计中断系统级功能。 我正在搜索帮助以确认行为和/或是否存在任何变通办法。 请参阅下面的内容。
根据器件数据表 SPRS685D、表2-3针对焊球编号 AB19将"焊球复位状态"显示为"L"。 根据注释[5]、这意味着焊球处于"具有有源下拉电阻器的高阻抗"状态。 我的理解是、当加电复位信号被置为有效时、AB19将处于此状态。 请确认是否正确。
在我们的测试过程中、我们注意到、当加电复位被置位时、这个焊球似乎被主动驱动至"0"。 我们有一个外部1k Ω 电阻器将这个球拉至+1.8V。 当加电复位被置为有效时、焊球看起来为0V。 所有电源轨在测试时都是稳定的、我们不使用处理器的任何低功耗运行模式。
释放上电复位后、焊球 AB19的状态会变为逻辑"1"或+1.8V。
提前感谢您的任何帮助。