主题中讨论的其他器件: SN74ABT245B、 SMJ320C40
正在寻找5V SM320C40 IBIS 模型
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正在寻找5V SM320C40 IBIS 模型
Pascal、
您可以使用该模型。 但是、它是否适合与 C40的输出驱动程序相匹配尚不清楚。
可以进行快速检查以评估驱动器输出强度。 这样、两个器件之间的差异很大。 C40的 IOH 为300uA、IOL 为2mA、以保证输出上的 TTL 电平。 ABT 器件分别具有32ma 和64ma。 因此、它比基于此简单评估的 C40强得多。
这些驱动程序本来是在不同的过程中开发的,而不是在同一个设计中共享。
我记得、一位外部客户发现了 TMS320C31 DSP 的早期 IBIS 版本。 在内部我找不到此模型。
然而、它是一个具有与320C40相同 IO 特性的5V 器件。
这可用作基准。 请注意、它非常旧、并且文件不符合 IBIS 语法。 因此、您必须对其进行一些修改才能进行仿真。
并非所有数据都填充在文件中。 请使用此文件彻底检查您的结果。
希望这对您有所帮助。
此致、
涉水
希望这将有所帮助。