您好、专家:
我们的客户使用 J7设计其仪表组系统。 与旧的 J6 + MCU ( RH850 )相比,它们遇到了无法在 J7 系统中实现“最后模式”的问题。
J6 + MCU 系统、MCU 电源3.3V 客户使用二极管+ 2F 大电容器可以满足 MCU ADC 引脚的要求在2ms 时间窗口内将12V 压降探头、案例~200 - 300字节的最后模式状态发送到 EEPROM、如所附图片。
由于 TDA4x MCU 岛 VDD_MCU_0V85 + VDA_MCU_1V8 + VDD_MCUIO_1V8 + VDD_MCUIO_3V3、因此所有电源轨添加大电容器都是不合理的。 因此、我认为 J7 MCU 域无法满足客户的"最后模式"功能请求、使用相同的方法。 除了周期存储 EEPROM、 当12V 电源突然关闭时、我们是否有方法使 MCU 岛工作2ms、以将数据存储到 EEPROM?
此致!
韩涛