工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI-er。
我希望将 JESD204B ADC 直接设计为 DSP。
是否可以在没有 FPGA 的情况下使用高速 ADC 至 DSP?
plz 帮助我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI-er。
我希望将 JESD204B ADC 直接设计为 DSP。
是否可以在没有 FPGA 的情况下使用高速 ADC 至 DSP?
plz 帮助我。
你(们)好
我们无法再支持有关 K2L 系列器件的查询。
这在产品文件夹中的特别说明下进行了说明
http://www.ti.com/product/66AK2L06
您的客户可以联系列出的第三方以获得硬件和软件解决方案支持服务。
在您的查询中,可能会看到以下 TI 设计
同样、我们将无法支持有关 TI 参考设计的后续问题、但也许原理图和设计指南会为您提供您所需的指导。
此致
Mukul
具有并行 CMOS 输出的 ADC +具有 EMIF16接口的 K2E 或具有 GPMC 接口的 K2G
具有 JESD204B 输出的 ADC +具有 JESD204B 接口的 K2L
任意 ADC + FPGA + K2H (K2K)
请参阅以下链接
http://e2e.ti.com/support/legacy_forums/omap/f/447/t/122189
谢谢您 、Mukul Bhatnagar。
我得到修正。
Kiyong
感谢您的总结
假设我理解您在下面的陈述、我将进行的唯一编辑
具有 JESD204B 输出的 ADC +具有 JESD204B 接口的 K2L 或 K2H
应该是
具有 JESD204B 输出的 ADC +具有 JESD204B 接口的 K2L 或 K2H
K2H 或 K2K 没有 JESD204B 接口、因此 在这里、如果您需要将 ADC 与 JESD 接口挂钩、则可能需要在 ADC 和 K2H 之间连接 FPGA (FPGA 可通过 SRIO、PCIe 或 EMIF 连接)
此致
Mukul