请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA80XMEVM 我有两个问题。
在下图中、我们可以看到 MCU 域中有一个 CPSW_2G、主域中有一个 CPSW_9G。
网络流量应通过 CPSW_9G 从外部进行通信。
那么 CPSW 2G 在 TDA4中的作用是什么?
2.为什么在 TDA4环境中需要区分 MCU 域和主域。
在这种架构中是否有任何需要特别注意的地方?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有两个问题。
在下图中、我们可以看到 MCU 域中有一个 CPSW_2G、主域中有一个 CPSW_9G。
网络流量应通过 CPSW_9G 从外部进行通信。
那么 CPSW 2G 在 TDA4中的作用是什么?
2.为什么在 TDA4环境中需要区分 MCU 域和主域。
在这种架构中是否有任何需要特别注意的地方?
- 1 -
CPSW_2G 应由 MCU 域中的双核 R5F 控制和使用。 MCU R5F 通常用于在 AUTOSAR 中运行安全应用、CPSW_2G 将承载仅 MCU R5F 的流量。
- 2 -
MCU 岛在 ECU 中扮演集成微控制器的角色、它是传统系统中典型外部启动微控制器的合适替代产品。 在 MCU 域中找到的外设是人们希望在传统 ECU 架构中的外部微控制器中找到的外设。 在这种情况下、CPSW_2G 在微控制器中提供单个以太网端口功能。
在主域中、可以找到高性能 ARM 和 DSP 内核、加速器等 这些内核将运行非安全软件。 MCU 域是硬件隔离的、并受到主域锁定/崩溃的保护、并且可以在需要时关闭和重新启动主域。