This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:McASP I/O 控制

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, AUDK2G
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/865445/66ak2g02-the-mcasp-i-o-control

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:EVMK2GDIR9001AUDK2G

有时、评估板(K2G 音频子卡+ EVMK2G)上确认了音频噪声。

如所附文件中所示、对软件进行了修改、以便将信号输入 EVMK2G 音频子卡的数字音频输入并从 DAC_OUT0输出。

I2S 信号输入到 McASP2、信号输出来自 McASP0。

McASP0和 McASP2使用单独的时钟。

・McASP2 (来自 DIR9001)使用 ACLKR 输入时钟。

ACLKRCTL = 0x0080 AHCLKRCTL = 0x0000

・McASP0 (至 DAC)使用内部时钟

ACLKXCTL = 0x00A7

为什么会出现音频噪声? McASP 的使用方式是否存在问题?