工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我们的团队正在尝试通过 HPI 接口和 Zynq FPGA 的 ARM 内核在 DSP 上加载和运行程序。
当我们将 CCS 项目和 DSP 硬件(将引脚 GPIO[0] A5上拉)设置为小端字节序时、我们就完成了这一操作。
但是、当我们将所有设置切换到大端字节序时、它根本不起作用。
大端字节序和小端字节序的测试程序是相同的 HelloWorld 程序。 如果我们通过仿真器加载和运行它们、它们都能正常工作。
由于我们的许多 低级代码是为大端字节序目标编写的、因此我们需要解决此问题。
有人能帮我们解决这个问题吗?
提前感谢!
PS:我们位于中国广州、如果 FAE 能亲自提供建议、那将是最好的选择。