请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8167 大家好、
请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。
1、TMS320DM8167的电源要求是什么?
对于所使用的每个电源、是否有关于纹波电压的任何要求?
2. TMS320DM8167微控制器需要电源序列。 I 输入3.3V 优先。 3.3V 是否有可能流入1.8V 电源?
此致、
Tom Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。
1、TMS320DM8167的电源要求是什么?
对于所使用的每个电源、是否有关于纹波电压的任何要求?
2. TMS320DM8167微控制器需要电源序列。 I 输入3.3V 优先。 3.3V 是否有可能流入1.8V 电源?
此致、
Tom Liu
您好、Liu、
[引用用户="Liu Yang"]1. TMS320DM8167的电源要求是什么?[/quot]
DM816x 数据表中对这些参数进行了说明。 您还可以检查以下指针:
[引用用户="Liu Yang"]对于所使用的每个电源的纹波电压是否有任何要求?
我们有"VDDA_PLL 引脚上的动态噪声"最大值为50mV p-p、请查看数据表第8.3.4.2节"PLL 电源滤波"
每个电源只有最小、标称和最大电压。 请查看数据表第5.3节"建议运行条件"
[引用用户="Liu Yang"]2. TMS320DM8167微控制器需要电源序列。 I 输入3.3V 优先。 3.3V 是否有可能流入1.8V 电源?[/报价]
由于您与 DM816x 电源序列保持一致(首先为3.3V)、因此这应该是不可能的。
此致、
帕维尔