主题中讨论的其他器件: CSD
您好!
使用 AM3351的客户报告了其电路板上的启动问题。
软件版本为 TI-processor-SDK-Linux-AM335X-EVM-04.01.00.06。
电路板是定制的、使用了 micro-SD 引导。
启动时有几种故障模式。
a)重复“正在启动内核...”
b)在 Arago Project 徽标之后的“random: crng init Done”处停止。
c)重复“A start job is running for…”
d)在“[失败]启动同步系统和硬件时钟”处停止。
我将通过单独的电子邮件向您发送所有4种类型的日志以及正常启动日志
请查看这些信息、并在需要检查的地方提供您的建议。
谢谢、此致、
田志郎一郎