This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:TMS320C5535上的语音识别

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX5535EZDSP, TIDEP0066, TMS320C5535, TMS320C5517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/860345/tms320c5535-speech-recognition-on-tms320c5535

器件型号:TMS320C5535
主题中讨论的其他器件:TMDX5535EZDSPTIDEP0066TMS320C5517

您好!

我想通过 TMS320C5535进行一些有关语音识别的研究、我在 TIDEP0066上找到了、我想知道我是否可以申请 TMDX5535EZDSP? 我在样片商店中找不到此 EVM。 如果建议在手持设备上使用其他芯片组进行语音识别、请告知此情况。 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    [引述]我想知道我是否可以申请 TMDX5535EZDSP?[/QUERPLET]

    是的、应该可以订购此板。 检查以下链接:
      

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您分享该链接、我想知道我是否可以获得 PLM 批准来支持将 EVM 发送到我的一侧? 此外、我是否可以知道代码和库是否可以应用于 TMS320C5517 DSP? 在我看来、唯一的区别是时钟速度以及器件随附的外设。 感谢您对此的反馈。 谢谢。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    在我们开始内部电子邮件讨论时、我将关闭此 E2E。

    此致、

    David