主题中讨论的其他器件: AMIC110
尊敬的团队:
在我们的新项目中、我们需要使用 etherCAT 协议、因此对于某些查询、如下所示:
1)是 EtherCAT 堆栈以及该 AM3359处理器是否已通过认证
2) 2)我们如何在 PRU 中下载此 EtherCAT 堆栈
3)该处理器是否免费提供 EtherCAT 堆栈
4)根据我的理解、只有 EtherCAT 堆栈的 MAC 层位于 PRU 中(用于管理时间关键型设备)、其余层位于处理器中
5) 5) AMIC110 具有与 AM3359相同的 EtherCAT 功能、我们能否使用 AMIC110、因为它的成本只有一半
谢谢、
Ashish