您好!
根据 AM1806的器件勘误表
http://www.tij.co.jp/jp/lit/er/sprz314h/sprz314h.pdf
在 “2.1.5系统级 ESD 抗扰度使用说明”一章中,建议使用以下设计。
但是、如果执行上述设计、到 X1的负载电流可能约为12.5mA。
12.5mA 过大、波形可能会变松。
此外、由于以下条件、也满足了要求
VOH (输出 X1 高电平)< VIH (进入 AM1806的高电平阈值)
则可能发生意外行为。
问题1:
为什么建议 R1、R2具有如此小的电阻?
问题2:
X1的推荐晶体振荡器是什么?
此致、
哈塔。