主题中讨论的其他器件:TIDA-010016、 PROFIBUS
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我在 idk4379板上运行了 EtherCAT_Slave_full_AM437x_ARM 演示、并提供自定义 ESI 文件。
我还实现了使 IO-Link 主演示在 TIDA-010016等硬件上运行。
现在、我想组合这两个演示、使 EtherCAT 上的 IO-Link 数据可用、其中一个器件在 PRU0上运行、另一个器件在 PRU1上运行。
那么、我必须对 idkAM4379进行哪些硬件更改才能实现这一点?
此外,如何使这两个演示在 PRU1上运行,在 PRU0上运行?
如何 在这两个 PRU 之间进行相互通信
Thx 提前
Haxor