This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:TMS320C6657时钟设计

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657, CDCE62005, CDCM61004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/816418/tms320c6657-tms320c6657-clock-design

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件: CDCE62005CDCM61004

你(们)好

我正在尝试使用 TMS320C6657设计电路板。

我对时钟有疑问。

在评估板上、FPGA 通过设置 CDCE62005来控制时钟。

但我不想使用 FPGA。

因此、我尝试使用 CDCM61004设计时钟。

不使用 MCLK 和 PCIECLK。

我知道250MHz 符合 TMS320C6657的输入时钟频率范围。

我想知道这个设计是否有任何问题。

谢谢大家、此致。

明苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,明秀

    我不熟悉 CDCM61004器件、通常这个时钟方案应该起作用。 请注意、您需要遵守数据表建议、并遵循 Keystone 器件硬件设计指南第3章时钟中的指南。

    此致、
    Yordan