请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 主题中讨论的其他器件: CDCE62005、 CDCM61004
你(们)好
我正在尝试使用 TMS320C6657设计电路板。
我对时钟有疑问。
在评估板上、FPGA 通过设置 CDCE62005来控制时钟。
但我不想使用 FPGA。
因此、我尝试使用 CDCM61004设计时钟。
不使用 MCLK 和 PCIECLK。
我知道250MHz 符合 TMS320C6657的输入时钟频率范围。
我想知道这个设计是否有任何问题。
谢谢大家、此致。
明苏