This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:SORTE 参考设计 TIDEP0061问题

Guru**** 1151270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582236/tmdsice3359-sorte-reference-design-tidep0061-questions

器件型号:TMDSICE3359
主题中讨论的其他器件:TIDEP0061

大家好、

我正在使用参考设计 TIDEP0061、并尝试遵循文档设计文档。  在第17页上、它说:

此 TI 参考设计基于 SORTE MASTER 和 SORTE 器件软件、可通过 TI Designs
TIDEP0085[1]和 TIDEP0086[2]获取。 下载软件包并将软件项目导入
CCS。 有三个 CCS 工程:
•SORTE_APP - ARM 应用
•SORTE_MASTER -主 PRU 固件
•SORTE_SLAVE -器件 PRU 固件
执行以下步骤来编译工程并将软件下载到 EVM:
1.将 appl_slave.asm 复制到 sorte_slave 项目中。
2.将 ncncnc_app.asm 和 app_cnc_macros.inc 复制到 sorte_master 项目中。
3.在 SORTE_MASTER 和 SORTE_SLAVE 项目中设置编译器标志 CNC_example。
4.单独编译每个项目。 首先编译 SORTE_MASTER 和 SORTE_SLAVE 项目、
因为它们各自为 SORTE_APP 项目创建 PRU 固件头文件。 

我在 TIDEP0085和 TIDEP0086上下载了该软件、但它们不包含任何 CCS 项目、仅包含汇编文件。  
此外、没有有关如何配置3个项目的说明(因为我猜您应该下载它们)。

是否有其他人使用此方法来设置项目?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 Mukul 的这篇文章 :e2e.ti.com/.../2108665
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的回答。
    我通读了该帖子。 那么、在新发布的支持 SORTE 的 SDK 版本发布之前、是否无法编译该参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Archer、

    没错。 您可以看到、TI 设计的软件文件不是直接从 TI.com 发布的、因为计划在门控处理器 SDK RTOS 环境中发布软件。 该版本计划在本月末在 TI.com 上发布。

    如果这是一项紧急要求、请联系您当地的 TI 联系人。

    此致、
    Rahul