请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577974/am3703-usb-test-id
器件型号:AM3703Thread 中讨论的其他器件: OMAP3503
大家好、团队、
我有一位客户对器件的 TID 测试有以下问题。 这是我们将要做的事情吗? ;
-Reagrds,Ed
我们正在尝试通过产品 USB-IF 认证。 它使用带有 Micron USB3326收发器的 AM3703处理器、用于产品的嵌入式主机 USB 2.0接口。 我搜索了 USB.org、找不到 AM3703的测试 ID (TID)(单独使用或使用此收发器)。 您是否有 USB.org TID?
感谢你的帮助。