This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:符合 P.1100的噪声消除

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01589
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/758137/tms320c5517-noise-cancellation-according-to-p-1100

器件型号:TMS320C5517

大家好、

根据 P.1100、我的客户对噪声消除感兴趣。 设计时必须满足3个重要特性:  

-回波抵消

-双讲

-自动音量控制

请访问我们的音频预处理系统参考设计(www.ti.com/.../TIDA-01589、  

http://www.ti.com/tool/TIDEP-0077)

我找不到 关于 P.1100合规性的任何词语。 我们是否有适合汽车的解决方案?  

此致、

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmitry、

    由于美国假日、在这一特定的 E2E 主题中、我们的响应可能会延迟到2019年1月2日这一周。

    最热烈的祝愿,祝大家假期愉快,新年快乐!

    此致、
    周德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dimitrius、

    虽然没有 P.1100、但我们的音频处理库和示例支持您正在寻找的所有功能。
    自动音量控制在文档中被称为自动增益控制(AGC)。

    您将需要查看 www.ti.com/.../TIDA-01589 、这是一款具有回波消除功能的 TI 参考设计。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitrius、

    更正我之前的帖子中的内容。

    不支持自动音量控制。

    请注意、自动音量控制不同于 AER 中的自动增益控制(AGC)。 AGC 是控制麦克风增益以避免回波路径中的信号饱和、但自动音量控制是使发送路径的音量标准化、以便接近或远离麦克风的振荡器在另一侧以相同的音量发出声音。

    Lali