主题中讨论的其他器件:TIDA-00838
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我正在尝试评估 TIDA-00838的功耗。 我在 TI.com 上下载了固件、但无法在 IAR 上构建。 我安装了 simplelink_cc13x0_sdk_1_00_00_13
下面是我得到的错误和我使用的 IAR 版本。
我认为问题与我的 TI-RTOS 版本有关、因为 makefile 是指我没有的文件夹:
我没有的文件夹:“C:/TI/tirtos_simplelink_2_14_02_22”和“C:/TI/xdctools_3_31_01_33_core”;。
我拥有的文件夹:'xdctools_3_32_00_06_core'、'xdctools_3_32_01_22_core'、'tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06'和'simplelink_cc13x0_sdk_1_00_13')
可以帮我解决这个问题吗?
此致、
Bastien