主题中讨论的其他器件:FLASHTOOL、 UNIFLASH、 DM3730
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我需要使用 JTAG 进行 Nand 闪存编程。
闪存工具似乎可用于此目的。
但我没有找到它支持的 JTAG,它是否与 CCS 支持的 JTAG 相同?
谢谢、
已运行
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tsvetolin、您好!
感谢你的答复。
我想问一下使用 JTAG 进行编程的问题:
1.能否使用任何 JTAG (xds100v2、xds520、bdi3000、J-Link 等)?
2.在发行说明中,描述它有4/8 BCH:
------------------------
ECC 格式 ECC 偏移
------------------------
Linux Android WinCE
4位 BCH 36 36 2.
8位 BCH 12 12 2.
这是否意味着它的4 BCH 算法应该与 u-boot/MLO 4 BCH 算法匹配(即我可以用它编写 MLO&U-boot)并且它们应该正确引导?
这些是引导中使用的环境:
RF_WR_xloader 'nindecc hw\;nand write.i 0x81600000 0 20000\;nand write.i 0x81600000 20000
rf_wr_uboot 'nindecc bch4_sw\;nand write.i 0x81600000 80000 1e0000'
目前、我们仅在 u-boot 中进行编程(使用以太网/串行)、而不是使用 JTAG 进行编程
谢谢!
已运行