Thread 中讨论的其他器件: Profibus、 SYSBIOS、 AM3359
工具/软件:TI-RTOS
大家好、我使用 AM4377来实现电机驱动。
我想在 AM4377上运行 PROFIBUS 堆栈。
但在 SYSBIOS_IND_SDK_02.01.03.02中没有示例。
如何将 PROFIBUS DP 示例导入 AM4377?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
大家好、我使用 AM4377来实现电机驱动。
我想在 AM4377上运行 PROFIBUS 堆栈。
但在 SYSBIOS_IND_SDK_02.01.03.02中没有示例。
如何将 PROFIBUS DP 示例导入 AM4377?
你(们)好
由于 AM437x IDK 板没有 RS-485或光纤或曼彻斯特总线电源(MBP)媒体接口、因此 AM437上没有 Profibus 的应用示例。 应该可以将 AM3359 ICEv2 ARM 代码移植到 AM437x 并使用现有的 PRU 固件 -但尚未对此进行测试。
值得一提的是、Profibus 主设备和 Profibus 从设备示例 ICSSM。 在 AM437x 上、ICSSM 还用于支持工业以太网、例如 EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP 等 这可防止 AM437x 系列同时支持工业以太网和 Profibus。 这还可防止 AM437x 同时支持 Profibus 主设备和 Profibus 从设备。 在这些情况下、需要移至 AM57x 器件。
如果您希望执行端口、有一些链接可能会有所帮助
http://www.ti.com/tool/TIDEP0002
谢谢、
David