This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AM4378的 QEMU 图像

Guru**** 1144860 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1179438/am4378-qemu-image-for-am4378

器件型号:AM4378

我正在尝试为我们使用 AM4378处理器的产品之一构建 qemu 映像。

您想知道、有针对该处理器系列的 qemu 映像的参考文献、或可立即使用该处理器系列的 qemu 映像

*我尝试使用计算机类型作为 qemuarm 来构建映像、但它为我提供了一个 Cortex-A15 CPU、而不是 AM4378的构建。

如果有任何指示、我会很感激、是否有人这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    您可能可以找到一种将 qemu 用作仅 CPU 仿真器的方法(我尚未尝试过)、但是如果您想要使用的话、AFAIK 没有器件级仿真解决方案。

    您的用例是什么?

    我们在某些项目中使用了第三方公司、该公司能够通过商业协议创建设备级仿真器、但每个软件仿真器的性能从未像实际硬件那样好。 因此、如果您需要测试、我始终建议您在硬件中进行测试。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

      您能否提供 能够创建设备级仿真器的第三方公司的详细信息、以便我们开始评估解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我们用于某些 TI 内部器件级仿真器解决方案的公司的链接。 我建议与他们联系、讨论他们可能能够为您的用例提供或开发的可能解决方案。

    https://vlabworks.com/

    除了本次推荐、我无法提供更多支持、我再次建议您在现成的 AM437x 硬件平台上进行任何开发/测试、而不是在仿真器解决方案上进行任何开发/测试。

    此致、Andreas