This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] 66AK2H12:如何在 K2H EVM 上构建和运行平台测试?

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1180070/faq-66ak2h12-how-to-build-and-run-the-platform-test-on-k2h-evm

器件型号:66AK2H12

您好!

如何在 K2H EVM 上构建和运行平台测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 K2H EVM 上构建和运行平台测试?

    先决条件 :  

    1.从  https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/K2HK/latest/index_FDS.html 下载并安装"PROCESSOR-SDK-RTOS-K2HK 06_03_00_106"

    (请在建议的路径中安装 SDK:C:\ti\)

    2.下载并安装 CCS 9.3 https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/9.3.0.00012

    (请在建议的路径中安装:C:\ti\)

    3.重新编译 PDK 和 SDK,这反过来将编译所有必要的 CSL 库组件等 请按照以下步骤操作。

    [常见问题解答] 66AK2H12:如何为 K2H 重新构建 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2H 6.3的 PDK 和 SDK? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    步骤1:安装后检查 Platform-test 源代码

    a)  安装" processor_sdk_rtos_k2hk _6_03_00_106 "软件包(以上步骤)后、Platform-test 源代码将变为可用。

    b)"Platform-Lib"是 Platform-test 的依赖项。

    c) Platform-test 和 platform-lib 的源代码位于  

    C:\ti\pdk_k2hk _4_0_16\packages/ti\platform\evmc6657l\platform_test\src

    C:\ti\pdk_k2hk _4_0_16\packages/ti\platform\evmc6657l\platform_lib\src

    d) 打开位于 C:\ti\pdk_k2hk _4_0_16\packages/ti\platform\evmk2h\platform_lib\src\platform.c 的 platform.c

        转至行号:485并注释 SerDes 和 SGMII 的初始化和配置代码  

    /*
    if (p_flags->phy){
    configSerDES();
    INIT_SGMII (0);
    //Init_SGMII (1);

    *

    e)保存并关闭。

    步骤2:将"平台测试示例"导入 CCS 9.3并重新编译

    请按照随附的视频进行操作、并执行以下步骤以方便使用。

    a)将位于"C:\ti\pdk_k2hk _4_0_16\packages/ti\platform\evmk2h\platform_lib"的"Platform-Lib" CCS 工程导入 CCS 并重新编译

    b) 将位于"C:\ti\pdk_k2hk _4_0_16\packages/ti\platform\evmk2h\platform_test"的"Platform-Lib" CCS 工程导入 CCS 并重新编译

    如果在构建平台库或平台测试时遇到任何错误、请遵循以下常见问题解答中给出的步骤。

    [常见问题解答] 66AK2E05:如何在适用于 K2E 的 Processor SDK 6.3中重新解决 PDK 的平台测试示例中的构建错误? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    步骤3:在 C6657 EVM 上运行"平台测试"

        在 evmk2h - board -->中,应将 DIP 开关设置置于"无引导模式" 以连接到 CCS。

        即 ---- >DIP SW1:0 1 1 1

    连接详细信息:  

    ===================

    1.电源线

    XDS-仿真器- K2H EVM 板载仿真器的 USB 端口与运行 Windows-10的 PC 之间的小型 USB 电缆

    K2H EVM 串行端口与 PC USB 端口之间的迷你 USB

    请按照随附的视频进行操作、并执行以下步骤以方便使用。

    1.打开 CCS

    2.启动 evmk2h 的目标配置文件。 (如果对此不熟悉,请遵循此常见问题解答

    [常见问题解答] 66AK2H12:CCS 中 K2H 的目标配置-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    3.执行“连接目标并运行 GEL 文件” (如果对此不熟悉,请遵循以下常见问题解答:  

    [常见问题解答] 66AK2H12:K2H EVM 中的 GEL 文件加载(DSP 和 ARM 内核)-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    4.  将 platform_test_evmk2h.out 加载到 K2H-EVM 的 core0中--(按照以下视频中的步骤操作)

    5.按照下面的视频运行并观察输出消息。

    CCS 中的控制台输出消息

    ===================================

    [C66xx_0] p_info->version	= 3.00.00.09
    p_info->cpu.core_count	= 8
    p_info->cpu.name	= TCI6636K2H
    p_info->cpu.id	= 21
    p_info->cpu.revision_id	= 0
    p_info->cpu.silicon_revision_major	= 0
    p_info->cpu.silicon_revision_minor	= 0
    p_info->cpu.megamodule_revision_major	= 9
    p_info->cpu.megamodule_revision_minor	= 3
    p_info->cpu.endian	= 1
    p_info->board_name	= TMDXEVM6636K2H
    p_info->frequency	= 983
    p_info->board_rev	= 0
    p_info->led[PLATFORM_USER_LED_CLASS].count	= 4
    p_info->led[PLATFORM_SYSTEM_LED_CLASS].count	= 0
    p_info->emac.port_count	= 2
    EMAC port 0 connected to the PHY.
    MAC Address = 74:da:ea:55:e4:83
    EMAC port 1 connected to the PHY.
    MAC Address = 74:da:ea:55:e4:83
    
    NAND Device: 
    p_device->device_id	= 172
    p_device->manufacturer_id	= 44
    p_device->width	= 8
    p_device->block_count	= 4096
    p_device->page_count	= 64
    p_device->page_size	= 2048
    p_device->spare_size	= 64
    p_device->column	= 2048
    p_device->handle	= 11425
    p_device->flags	= 0
    p_device->bboffset	= 5
    Bad Block Table (only bad block numbers shown): 
    Could not open the NOR device errno = 0x11
    
    EEPROM Device (@ 0x50): 
    p_device->device_id	= 80
    p_device->manufacturer_id	= 1
    p_device->width	= 8
    p_device->block_count	= 1
    p_device->page_count	= 1
    p_device->page_size	= 65536
    p_device->spare_size	= 0
    p_device->handle	= 80
    p_device->flags	= 0
    p_device->bboffset	= 0
    
    EEPROM Device (@ 0x51): 
    p_device->device_id	= 81
    p_device->manufacturer_id	= 1
    p_device->width	= 8
    p_device->block_count	= 1
    p_device->page_count	= 1
    p_device->page_size	= 65536
    p_device->spare_size	= 0
    p_device->handle	= 81
    p_device->flags	= 0
    p_device->bboffset	= 0
    Current core id is 0
    User switch 1 state is OFF
    UART test start
    Open a serial port console in a PC connected to
    the board using UART and set its baudrate to 115200
    You should see following message --- 
    This is a Platform UART API unit test ...
    Type 10 characters in serial console
    Char 0 = 1
    Char 1 = 
    Char 2 = 2
    Char 3 = 3
    Char 4 = 4
    Char 5 = 5
    Char 6 = 6
    Char 7 = 7
    Char 8 = 8
    Char 9 = 9
    UART test complete
    EEPROM test start
    test_eeprom: passed
    EEPROM test complete
    NAND test start
    test_nand: passed
    NAND test complete
    NOR test start
    test_nand: Could not open NOR device  errno = 0x11 
    NOR test complete
    LED test start
    LED 0 ON
    LED 0 OFF
    LED 0 ON
    LED 1 ON
    LED 1 OFF
    LED 1 ON
    LED 2 ON
    LED 2 OFF
    LED 2 ON
    LED 3 ON
    LED 3 OFF
    LED 3 ON
    LED test complete
    Internal memory test start
    Internal memory test (for core 2) passed
    Internal memory test complete
    External memory test start
    External memory test passed
    External memory test complete
    Test completed
    

    有关"如何在 K2H EVM 上导入、构建和运行平台测试示例"的视频

    ================================================================================================================================================

    e2e.ti.com/.../K2h_5F00_platformtest.mp4

    此致

    Shankari G