https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175998/dra829v-dra829v
器件型号:DRA829V您好!
下面关于 DRA829V 处理器的几个问题。
Q1; 是否可以在一个串行器/解串器块上同时运行2个超高速 USB 端口?
我们希望从 一个串行器/解串器块支持两个 USB 主机端口、而不是使用一个 USB 3.0、并且需要添加和外部 USB 集线器、如 TUS8020。
我们知道 DRA829V 处理器具有另一个 USB 3.0控制器、但该控制器已用于另一个 USB Type-C 连接器。
Q2;即使不使用 MLB 块、它仍需要电源吗? 应为电源轨 VDDA_1P8_MLB 和 VDDA_0P8_PLL_MLB 供电。
-Q3;用于以下功能的电源轨的相同问题:CSI、MMC1、MMC2、UFS、RGMII5和-6 (VDDSHV3和4)、MCU_RGMII (VDDSHV_MCU)、SD 卡(VDDSHV5)。
是否仍应为未使用的模块供电? 是否有任何块在不使用时不能通电?
谢谢!
此致
Goran