主题中讨论的其他器件:TPS3431
您好!
我们将看门狗计时器(TPS3431SDRBR)与 AM625x 搭配使用。 在检查 WDI 引脚的逻辑兼容性时、我们发现看门狗计时器 VIH (min)为2.64V (0.8×VDD)。但 AM625x 的 VoHmin 为2.4V。 请澄清这两个器件是否兼容。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Premalatha Royappan、
感谢您的查询。
AM625x 的 VoHmin 值取决于负载。
由于您正在考虑连接 TPS3431SDRBR、因此主管团队的某个人可以提供帮助。
让我从内部重新分配。
此致、
Sreenivasa、
您好、Sreenivasa、
我正在寻找对上述查询的响应。
您好、Sreenivasa、
我正在寻找对上述查询的响应。
您好、Sreenivasa、
我正在寻找对上述查询的响应。
您好、Sreenivasa、
我正在寻找对上述查询的响应。
您好、Sreenivasa、
我正在寻找对上述查询的响应。
您好、Sreenivasa、
我正在寻找对上述查询的响应。
您好、Sreenivasa、
我正在寻找对上述查询的响应。
您好 Premalatha Royappan、
感谢您多次跟进。
AM625x 的 VoHmin 值取决于负载。 快速回顾表明、这应该是可以的。
由于您正在考虑连接 TPS3431SDRBR、因此主管团队的某个人可以提供帮助。 该主题已重新分配、请留出一些时间让团队 作出响应。
如果您需要更快地做出决策、请确保不会通过强端接来加载 SoC 输出。 您还可以考虑进行一些快速仿真。
此致、
Sreenivasa
您好、Prermalatha、
感谢您对此的耐心等待。 正如 Kallikuppa 所说、只要 SoC 未加载、使用 TPS3431就应该正常(确保 SoC 的看门狗输出端接至 TPS3431的 WDI 引脚)。
请考虑将 TPS3435-Q1 用作看门狗计时器、因为它支持的最小 WDI VIH 为0.7 x VDD、或3.3V 电源时为2.31V。
谢谢、
Patrick
尊敬的 Patrick:
感谢您的参与、不胜感激。
Premalatha、我认为这应该解决该问题。
此致、
Sreenivasa
您好 Premalatha Royappan、
如果您没有任何其他问题、请单击已解决按钮。
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Patrick:
我们分析 了 TPS3435-Q1 、发现它不符合我们的要求。我们检查了所有变体。
请告诉我们故障率是多少、或在与 AM625x 连接时保证不会与 TPS3431SDRBR 存在任何逻辑不兼容。请在设计的最后阶段对此进行确认、稍后将发布以进行制造。
您好、Prermalatha、
是否可以 考虑使用 TPS3820 作为替代产品? 该器件的性能与 TPS3431类似、但 VIH (min)在0.7xVdd 时较低、VDD=3.3V 时为2.31V。
谢谢、
ISA
你(们)好
此 IC TPS3830不具有 TPS3431的等效功能、因此可能不符合我们的要求。请确认、如果仅连接了一个负载、则确保看门狗的 VOH 不会降至2.64V 以下(处理器的 VIH min 为2.64)。 如您在之前的谈话中所述、请确认、如果它没有加载太多、则不会有任何问题。
您好、Premlatha
我将回答您的第一个问题:"在检查 WDI 引脚的逻辑兼容性时、我们发现看门狗计时器 VIH (min)为2.64V (0.8×VDD)。但 AM625x 的 VoHmin 为2.4V。 "
TPS3431的 WDI 引脚将接受低于 uA 的电流、因此 AM625X 的 VOH 不会低至2.4V (定义为10mA)。 它将接近电源电压、因为没有负载。 Hnee 不会有任何问题。
此致
Trailokya
您好、Premlatha
请确保在 使用终端时不要使用强端接。
此致、
Sreenivasa