This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TIDL 与 TMS320C6678的兼容性

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5749, AM5746, AM5706, AM5708, TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1174027/tms320c6678-tidl-compatibility-with-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:AM5749AM5746AM5706AM5708TDA4VM

链接  

software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_TIDL.html

说明 TIDL 可用于 C66X 处理器。 是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    TIDL 软件适用于具有 DSP 或 EVE 或两个加速器的 AM57xx Sitara 器件:

    • AM5749 (2个 EVE + 2个 C66x DSP)
    • AM5746 (2xC66x DSP)
    • AM572x (2xC66x DSP)
    • AM571x (1xC66x DSP)
    • AM5706 (1xC66x DSP)
    • AM5708 (2xC66x DSP)

    TIDL 在 C6678中不可用、因为它是仅 DSP 的器件。

    C6678中没有 ARM 内核。 它具有"8" C66X DSP 内核。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有多个使用 C6678处理器的传统系统、我们希望将深网模型移植到其中。 您能建议一些方法吗? 您能给我提供我可以直接联系的一些服务主管的联系方式吗? 我的工作地点是印度海得拉巴。 我们甚至可以考虑进行软件开发项目。

    请注意我的手机号码:9490166736

    任何人都可以联系我、请发送一封邮件或邮件、提供联系号码、以便我能够接听电话。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    到目前为止、只有 RTOS 可用于 C6657和 C6678等仅 DSP 处理器器件。

    截至今天、TIDL 不是 RTOS 的一部分...

    --

    当然、感谢您的关注。

    将与管理层讨论、并在一天或两天内向您返回所需的详细信息。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satya、

    除了 Shankari 提到的详细信息之外、我还想提及新器件的可用性。

    TDA4VM 器件提供最新的 TIDL 功能以及更新的 DSP (C7x + MMA)。 请在此处查看产品页面: https://www.ti.com/product/TDA4VM

    TDA4VM 还支持开源运行时间、请查看此处的文档 :https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_04_00_06/exports/docs/tidl_j721e_08_04_00_16/ti_dl/docs/user_guide_html/index.html 

    但是、如果此讨论仅针对 C6678、则我们必须进一步评估/讨论。

    此致
    Karthik