主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我想在不使用 GEL 文件的情况下启动评估板、因为我不想使用调试器、因为我将 GEL 文件解释器代码转换为正常的 C 代码。 在开始使用 GEL 文件时、当我针对 A15_0内核命中目标连接时、它会初始化 I2C 驱动器并配置 PMIC 寄存器以保持处理器的电源、根据用户指南、上述操作应在7秒内完成。
现在、我的问题是如何使用我从 GEL 文件构建的代码执行此 PMIC 配置。
为什么我提出这个问题是、一旦处理器处于活动状态、这意味着 PMIC 不会关断电源、我就能够从 CCS 加载代码。 如果没有 GEL 文件、我如何从 CCS 加载代码。
这样做的主要目的是将结束二进制文件用作 SBL、该 SBL 从 eMMC 加载并初始化电路板。
此致、
Sarath
PS:有一次、我尝试在未连接到目标的情况下加载代码、因为不知道这是不是正确的、但我在控制台中看到下面提到的行
CortexA15_0:断点管理器:一个或多个断点在目标停止前不会重定位到新的符号位置。