主题中讨论的其他器件:DP83848M、 DP83848C
您好!
我在我们的定制板上使用 SDK-Linux-AM57X 06_03_00_106。
它具有 DP83848M PHY。 设置如下所示。
===
root@am57xx-EVM:~# ethtool eth0
eth0的设置:
支持的端口:[ TP MII]
支持的链路模式:100Base/Full
支持的暂停帧使用:否
支持自动协商:是
支持的 FEC 模式:未报告
通告的链路模式:100Base/Full
广播的暂停帧使用:否
广播自协商:是
通告的 FEC 模式:未报告
链接伙伴通告的链接模式:10BaseT /半10baseT/全
100BaseT /半个100BaseT /全双工
链接伙伴通告的暂停帧使用:对称
连接方通告的自动协商:是
连接伙伴通告的 FEC 模式:未报告
速度:100Mb/s
双工:全双工
端口:MII
PHYAD:1.
收发器:内部
自协商:开
检测到链接:是
===
自协商打开、 当连接到100Base-TX 集线器时连接到该集线器。
但10Base-T 集线器已下行链路。(MDI 和 MDI-X)
请给我任何建议。
此致、
Toshio Masuchi