This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:TMDSEVM572X

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1169879/am5728-tmdsevm572x

器件型号:AM5728

我们负债累累。  我对 AM572X EVM 有疑问。 有一个用于电源开/关的开开关。 没有关闭开关、我应该拔下交流适配器? 此外、电源关闭时的电源保持时间是多少? 感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下信息来自 EVM 的用户指南:

    第2.3节关闭 EVM 电源

    为电路板断电的正确过程如下:

    1.使用软件正常关闭电源(例如,在 Linux 中,使用"poweroff"命令)。

    2.如果无法使用软件(例如,软件已崩溃或没有关机命令),请按住电源按钮至少15秒钟,直到电源指示灯(D3)熄灭。

    3.如果您需要卸下直流电源插孔:(a)请按照上述步骤操作,以便正常地关闭主板电源。 (B)断开交流电源线与电源模块的连接。 (C)等待几秒钟、直到直流 LED (D41)关闭(电源模块放电其电压)。 (D)断开电源模块的直流桶与电路板的直流插孔的连接。