请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVMK2GX 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 EVMK2G
我们使用 pdk_k2g_1_0_16\packages/ti\board\utils\uniflash\target\bin\evmK2G\UART_evmK2G_flash_programmer.out 中的 UART 闪存编程器来刷写 EVMK2G 上的 S25FL512S 或闪存。
将映像刷写到0x0100_0000 (16MB)以上时、较低的地址范围会损坏。 看起来 NOR 芯片配置为24位地址、因此它只能访问16MB 的闪存。
我们是否有办法使用 UART 闪存编程器来闪存寻址16MB 以外的地址?