您好!
客户正在尝试使用 Code Composer Studio v3.3和 JTAG 探针型号 XDS510USB 连接到 DSP C6714。
他们收到此错误消息:"0x80000240/-1135初始化 OCS 期间的致命错误、不可恢复的错误"。
其他信息:
使用调试工具"SDConfig.exe",他们可以:
-成功重置探头
-启动 JTAG 扫描测试、成功返回 JTAG IR length=8。
有什么值得推荐的?
此致、
Geoffrey
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户正在尝试使用 Code Composer Studio v3.3和 JTAG 探针型号 XDS510USB 连接到 DSP C6714。
他们收到此错误消息:"0x80000240/-1135初始化 OCS 期间的致命错误、不可恢复的错误"。
其他信息:
使用调试工具"SDConfig.exe",他们可以:
-成功重置探头
-启动 JTAG 扫描测试、成功返回 JTAG IR length=8。
有什么值得推荐的?
此致、
Geoffrey
Geoffrey 您好!
[引用 userid="465223" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162247/tms320c6416-0x80000240--1135-fatal-error-during-initialization-ocs-unrecoverable-error "]他们收到以下错误消息:"0x80000240/-1135 OCS 初始化期间的致命错误,不可恢复的错误"。这通常是与调试探针(本例中为 XDS510)的通信问题。 这一切过去是否都对客户有效、然后突然停止工作?
[引用 userid="465223" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162247/tms320c6416-0x80000240--1135-fatal-error-during-initialization-ocs-unrecoverable-error ]DSP C6714与 Code Composer Studio v3.3和 JTAG 探针模型 XDS510USB。请注意、此处提到的所有内容都是旧的、不受支持的、hencewe 只能提供最少的支持。
谢谢
Ki
您好 Stephane
[引用 userid="403066" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162247/tms320c6416-0x80000240--1135-fatal-error-during-initialization-ocs-unrecoverable-error/4374163 #4374163")您认为 XDS510探针工作正常吗? 因为 JTAG 扫描测试成功返回 JTAG IR 长度= 8的器件 ID。 [/报价]XDS510USB 看起来不错。我不确定为什么在重新安装 CCSv3.3时停止工作。 您是否使用最新版本的3.3和 Spectrum Digital 驱动程序?
您的线程看起来与下面的线程相关:
不幸的是,一个问题从未得到解决。
Ki