This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-0099:TIDEP-0099参考设计电路板可用性

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1180950/tidep-0099-tidep-0099-reference-design-board-availability

器件型号:TIDEP-0099
主题中讨论的其他器件:OMAP-L137

您好!

我  现在拥有了 C6746 EVM。 在没有 OMAP-L137原型板的情况下、如何访问扩展连接器? 如果它不可销售、我是否需要自己构建一个? 是否提供了连接器的光绘文件和类似材料明细表?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poon、您好!  

    我正在内部检查文档的可用性。

    请预计年末假期会延迟。

    TI 参考设计是专为内部特性设计的电路板、很多时候、我们可能无法将其供客户使用。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poon、您好!  

    感谢你的等待。

    供参考、我 无法找到所需的文档。

    如果我有一些更新、我将更新该线程。

    此致、

    Sreenivasa