请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDEP-0099 主题中讨论的其他器件:OMAP-L137
您好!
我 现在拥有了 C6746 EVM。 在没有 OMAP-L137原型板的情况下、如何访问扩展连接器? 如果它不可销售、我是否需要自己构建一个? 是否提供了连接器的光绘文件和类似材料明细表?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我 现在拥有了 C6746 EVM。 在没有 OMAP-L137原型板的情况下、如何访问扩展连接器? 如果它不可销售、我是否需要自己构建一个? 是否提供了连接器的光绘文件和类似材料明细表?
谢谢。