您好!
我正在使用6678评估卡。 我正在使用平台 util 测试代码测试 SPI NOR 闪存,并在其中添加调试打印。我收到验证错误。
我已附加错误映像和错误识别位置。错误函数:平台器件写入。在中、pBlock 和 pPage 函数获得错误指示
#define platform_errno_oom 0x00000030 /**< 内存不足。 已尝试分配 RAM、但无法分配。
我收到此错误。请检查并提出建议。
此致、
Thilak
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用6678评估卡。 我正在使用平台 util 测试代码测试 SPI NOR 闪存,并在其中添加调试打印。我收到验证错误。
我已附加错误映像和错误识别位置。错误函数:平台器件写入。在中、pBlock 和 pPage 函数获得错误指示
#define platform_errno_oom 0x00000030 /**< 内存不足。 已尝试分配 RAM、但无法分配。
我收到此错误。请检查并提出建议。
此致、
Thilak
Thilak、
您有机会了解了以下常见问题解答及其步骤? 如何在 C6678 EVM 上运行平台测试。
平台测试:
[常见问题解答] TMS320C6678:如何在 C6678 EVM 上构建和运行平台测试? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
启动指南:
[常见问题解答] TMS320C6678:快速设置指南 C6678和 C6678-EVM -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
--
请在 GEL 输出和平台测试输出上发布完整的输出日志。
--
此致
Shankari G
e2e.ti.com/.../spi-nor-flash-data.txt
我已附加日志。我仅启用了测试或功能。还添加了用于检查缓冲区的调试打印。获取 error.writer 缓冲区和读取缓冲区不相同。SPI 和闪存问题也不相同。
注:
我能够使用卡中的 EMIF 成功测试 Nand 闪存、并且能够切换调试打印。请检查并提出建议
Thilak、
给你。。。
在 C6678 EVM -板-->中,应将 DIP 开关设置置于“No boot mode” (无引导模式),以连接到 CCS。
即 ---- > DIP 软件 3、4、5和6、如下所示。
请按照此常见问题解答中给出的顺序步骤操作。
此致
Shankari G
Thilak、
[引用 userid="529615" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182019/tmdsevm6678-spi-nor-flash-test/4453080 #4453080"][C66xx_0]打开../testconfig/platform_test_input.txt 输入文件时出错[/quot]此错误表示 CCS 正在查找文件"platform_test_input.txt"作为 输入文件、该文件应位于路径:"C:\ti\pdk_c667x_2_0_16\packages/ti\platform\evmc6678l\platform_test\testconfig"。
您的 PC 中缺少运行平台测试所需的文件"platform_test_input.txt"。
发布以下各项的完整日志
1.测试连接
GEL 文件
3.平台测试
此致
Shankari G
Thilak、
请尝试按顺序执行我的所有说明。 以便更好地理解问题、从而更好地解决问题。
当您处于“非引导”模式并且您正在闪烁至 NOR 时,如果出现一些错误,则.... 这也可能是导致 SPI 或非测试问题的原因。
NOR 刻录机闪存实用程序可以为您正常工作? 您是否会发布 NOR 编写器实用程序的输出控制台消息?
所以...
请在"无法引导"模式下发布以下各项的完整日志
1.测试连接
GEL 文件
3.平台测试
然后、让我们进入 NOR 引导模式...
此致
Shankari G
您好!
我也发布了指示器。我再次发布也是。计划检查控制台消息并提出建议。 e2e.ti.com/.../nor-flash-data.txtNor测试数据
Thilak RAM、
在您之前的帖子中、您已经上传了两次 JTAG 结果。
这就是我在 C6678 EVM 上所做的(我手上有的)
1.在 位于 C:\ti\pdk_c667x_2_0_16\packages/ti\platform\evmc6678l\platform_test\testconfig\platform_test_input.txt 的"platform_test_input.txt"中将 test_nand 和 test_norm 中的值更改为`1` 1
INIT_PLL = 1
INIT_DDR = 1
INIT_UART = 1
init_tcsl = 1
init_phy = 1
INIT_ECC = 1
print_info = 1.
print_curry_core_id = 1.
print_switch_state = 1.
TEST_EEPROM = 1
TEST_nand = 1
TEST_NOR = 1
TEST_LED_= 1
TEST_UART = 1
RUN_EXTERNAL_MEMORY_TEST = 1
RUN_INTERNAL_MEMORY_TEST = 1
init_config_pll1_pllm = 0
INIT_CONFIG_UART_波特 率= 115200
NAND_TEST_BLOCK_NUMBER = 1000
NOR_TEST_Sector_number = 10
LED_TEST_LOOP_COUNT = 1
LED_TEST_LOOP_DELAY = 2000000
EXT_mem_test_base_addr = 0x8000000
EXT_mem_test_length = 0x1ffffffff
INT_mem_test_core_id = 2
===
对于我来说、我收到了以下控制台输出消息:
========================================================================================
[C66xx_0] p_info->version = 2.00.00.15 p_info->cpu.core_count = 8 p_info->cpu.name = TMS320C6678 p_info->cpu.id = 21 p_info->cpu.revision_id = 0 p_info->cpu.silicon_revision_major = 0 p_info->cpu.silicon_revision_minor = 0 p_info->cpu.megamodule_revision_major = 8 p_info->cpu.megamodule_revision_minor = 1 p_info->cpu.endian = 1 p_info->board_name = TMDXEVM6678L p_info->frequency = 1000 p_info->board_rev = 13 p_info->led[PLATFORM_USER_LED_CLASS].count = 4 p_info->led[PLATFORM_SYSTEM_LED_CLASS].count = 0 p_info->emac.port_count = 2 EMAC port 1 connected to the PHY. MAC Address = 40:5f:c2:b9:43:12 NAND Device: p_device->device_id = 54 p_device->manufacturer_id = 32 p_device->width = 8 p_device->block_count = 4096 p_device->page_count = 32 p_device->page_size = 512 p_device->spare_size = 16 p_device->column = 512 p_device->handle = 8246 p_device->flags = 0 p_device->bboffset = 5 Bad Block Table (only bad block numbers shown): 2538 NOR Device: p_device->device_id = 47896 p_device->manufacturer_id = 32 p_device->width = 8 p_device->block_count = 256 p_device->page_count = 256 p_device->page_size = 256 p_device->spare_size = 0 p_device->handle = 47896 p_device->flags = 0 p_device->bboffset = 0 EEPROM Device (@ 0x50): p_device->device_id = 80 p_device->manufacturer_id = 1 p_device->width = 8 p_device->block_count = 1 p_device->page_count = 1 p_device->page_size = 65536 p_device->spare_size = 0 p_device->handle = 80 p_device->flags = 0 p_device->bboffset = 0 EEPROM Device (@ 0x51): p_device->device_id = 81 p_device->manufacturer_id = 1 p_device->width = 8 p_device->block_count = 1 p_device->page_count = 1 p_device->page_size = 65536 p_device->spare_size = 0 p_device->handle = 81 p_device->flags = 0 p_device->bboffset = 0 Current core id is 0 User switch 1 state is ON UART test start Open a serial port console in a PC connected to the board using UART and set its baudrate to 115200 You should see following message --- This is a Platform UART API unit test ... Type 10 characters in serial console Char 0 = 1 Char 1 = 2 Char 2 = 3 Char 3 = 4 Char 4 = 5 Char 5 = 6 Char 6 = 7 Char 7 = 8 Char 8 = 9 Char 9 = 0 UART test complete EEPROM test start test_eeprom: passed EEPROM test complete NAND test start test_nand: passed NAND test complete NOR test start test_nor: passed NOR test complete LED test start LED 0 ON LED 0 OFF LED 0 ON LED 1 ON LED 1 OFF LED 1 ON LED 2 ON LED 2 OFF LED 2 ON LED 3 ON LED 3 OFF LED 3 ON LED test complete Internal memory test start Internal memory test (for core 2) passed Internal memory test complete External memory test start External memory test passed External memory test complete Test completed
只有两种可能(因为设备在您的日志中打开成功,并且它可以获取 NOR 相关详细信息-->这意味着 Read()似乎成功了。 只有写入()调用失败....
===================================
1.某些初始化代码可能已在源代码中修改。
尝试此补救措施:
重新安装处理器 SDK 并按照常见问题解答的步骤操作,再次: [FAQ] TMS320C6678:如何在 C6678 EVM 上构建和运行平台测试? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
2、NOR 芯片内存可能已经坏了。
如果有其他 C6678备用板、请尝试此测试。
备选建议:--您可以尝试使用 NOR 实用程序并进行检查。
===================
尝试 NOR 实用程序" norwriter_evm6657l.out " 、该程序位于: C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages/ti\boot\writer\nore\evmc6657l\bin。
加载此.out 文件并刷写任何示例 app.out。
就是这样
步骤4 -刷写应用程序
本演示采用的示例二进制文件是 UART_BasicExample_C6657_c66xTestProject。
2.位于 C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages\MyExampleProjects\UART_BasicExample_C6657_c66xTestProject
3.使用 CCS 9.3构建和创建应用程序二进制文件
应用二进制文件 UART_BasicExample_C6657_c66xTestProject.out 将位于 "C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages/MyExampleProjects\UART_BasicExample_C6657_c66xTestProject\Debug\"
5.使用 NOR 编写器将应用二进制文件刷写到 NOR 存储器中。
如果成功,控制台将打印“NOR programming completed successfully"
此致
Shankari G