请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 您好!
我有基于 AM335x 的定制板、目前位于 U-boot 2017.01上。 我正在将其迁移到2021.01版本的 U-boot、并寻求有关创建 defconfig 文件的帮助。
自定义板在 confifgs/ 文件夹下有3个不同的 defconfig。 我是否可以通过任何方式将这些 defconfig 文件从一个版本的 u-boot 转换为另一个版本? 同样、我们通过一些命令(如"make olddefconfig")来处理 Linux 内核。
这些 defconfig 是 通过参考2017.01 U-boot 的"AM335x_boneblack_defconfig"和"AM335x_EVM_defconfig"创建的。 对于2021.01版本的 U-boot、是否应再次执行该过程?
此致、
Raxesh