This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM:如何更改不同 sysclk0输入的 eDP 驱动程序?

Guru**** 663810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1185013/faq-tda4vm-how-to-change-edp-driver-for-the-different-sysclk0-input

器件型号:TDA4VM

EDP 驱动器依赖于基准时钟输入。 许多 eDP 参数是根据基准时钟输入计算/配置的。 这些参数包括接收器检测、输出通道速度、时钟振荡器参数等。 在 EVM 上、基准时钟输入/晶振/OSC0为19.2MHz。 这就是发布的 SDK 也为 eDP 使用19.2MHz 参考时钟输入的原因。

此 常见问题解答介绍了 eDP 驱动器中其他参考时钟需要进行哪些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eDP 参数针对几乎所有可能的基准时钟输入进行了预计算、并可在文件 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11/pdk_jacinto_08_05_00_36/packages/ti/drv/src/dspl_sd0801/src/specific dp_dp_sd0801中找到  

    为了使用不同的参考时钟输入、请在文件更改 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11/pdk_jacinto_08_05_00_00_36_packages/ti/drv/dss/src/makefile 中将宏从 REF_CLK_19_2MHz 编译到支持的参考时钟。

    当前驱动器支持 参考时钟输入以下的预计算配置

    • Ref_CLK_19_2MHz
    • Ref_CLK_20MHz
    • Ref_CLK_24MHz
    • Ref_CLK_26MHz
    • Ref_CLK_27MHz

    此致、

    Brijesh