大家好、团队、
由于我不熟悉 TIDL、因此我参考了 TIDL 文档。
根据我的理解、要在 J7 SoC 上部署预先训练的 CNN 模型、
1) 1)将模型文件转换为 onnx/Caffee/tensorflow 格式
2) 2)使用 TIDL 导入工具转换为 TIDL 模型
3) 3)要推断模型、请使用使用使用 OpenVX API 从 TIDL 导入过程生成的.bin 文件来生成.out 文件
4) 4)在 EVM 上执行
如果我错了、请纠正我的问题。
另外、请分享一些示例参考教程链接、从而在步骤(3)上稍作说明。
我们是否可以使用 PyTIOxx 工具执行步骤(3)? 如果是、请与我分享一份参考资料。
谢谢、此致、
Padmasree N.