请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BEAGLEBN
大家好、
我的客户在使用 我们 TIDEP0084 参考设计的 Element14捆绑包中包含的 SD 卡时遇到了一些问题。 我们不能完全确定它有什么问题、但 E2E 帖子中记录了讨论情况。
它显然是预加载的、因此我无法判断他们是否只能获得新的 SD 卡、或者他们是否需要预加载的 SD 卡、以及谁预加载了该卡、以及使用什么? (因为他们从经销商处购买了所有产品、从技术上讲、它基于 BeagleBone)
我想、我至少应该在 BeagleBone 论坛上向他人提问。
谢谢、
Brian