您好!
我需要一个示例、说明如何录制简短的音频(单声道)文件、将其存储在位于 NOR FLASH 的 Q15阵列中、然后在输出扬声器上播放。
我的 SoC 基于 C5505
非常感谢您的参与
Paolo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要一个示例、说明如何录制简短的音频(单声道)文件、将其存储在位于 NOR FLASH 的 Q15阵列中、然后在输出扬声器上播放。
我的 SoC 基于 C5505
非常感谢您的参与
Paolo
感谢 Cvetolin Shulev-XID、
我尝试了另一种方法、包括 sigle 步骤:
我想在 NOR 中分配一个准备好的 Q15数组代码。 我要做的是:
#pragma DATA_SECTION (signal_2KHz、"signal_2KHz"); Int16 signal_2KHz[192]={ 0x0000,0x006b,0x00D6,0x0140,0x01A8,0x020F,0x0273,0x02D5,0x0333,0x038E,0x03E5,0x0438,0x0487,0x04D0.0x0114,0x0552, 0x058B、0x05BD、0x05EA、0x060F、0x062F、0x0647、0x0658、0x0663、0x0666、0x0663、0x0658、0x0647、0x062F、0x060F、0x05EA、0x05BD、 0x058B、0x0552、0x0514、0x04D、0x0487、0x0438、0x03E5、0x038E、0x0333、0x02D5、0x0273、0x020F、0x01A8、0x0140、0x00D6、0x006B、 0x0000.0xFF95、0xFF2A、0xFEC0、0xFE58、0xFDF1、0xFD8D、0xFD2B、0xFCCD、0xFC72、0xFC1B、0xFBC8、0xFB79、0xFB30、0xFEC、0xFAAE、 0xFA75、0xFA43、0xFA16、0xF9F1、0xF9D1、0xF9B9、0xF9A8、0xF99D、0xF99D、0xF9A8、0xF9B9、0xF9D1、0xF9F1、0xFA16、0xFA43、 0xFA75、0xFAAE、0xFEC、0xFB30、0xFB79、0xFBC8、0xFC1B、0xFC72、0xFCCD、0xFD2B、0xFD8D、0xFDF1、0xFE58、0xFEC0、0xFF2A、0xFF95、 0x0000,0x006b,0x00D6,0x0140,0x01A8,0x020F,0x0273,0x02D5,0x0333,0x038E,0x03E5,0x0438,0x0487,0x04D0.0x0114,0x0552, 0x058B、0x05BD、0x05EA、0x060F、0x062F、0x0647、0x0658、0x0663、0x0666、0x0663、0x0658、0x0647、0x062F、0x060F、0x05EA、0x05BD、 0x058B、0x0552、0x0514、0x04D、0x0487、0x0438、0x03E5、0x038E、0x0333、0x02D5、0x0273、0x020F、0x01A8、0x0140、0x00D6、0x006B、 0x0000.0xFF95、0xFF2A、0xFEC0、0xFE58、0xFDF1、0xFD8D、0xFD2B、0xFCCD、0xFC72、0xFC1B、0xFBC8、0xFB79、0xFB30、0xFEC、0xFAAE、 0xFA75、0xFA43、0xFA16、0xF9F1、0xF9D1、0xF9B9、0xF9A8、0xF99D、0xF99D、0xF9A8、0xF9B9、0xF9D1、0xF9F1、0xFA16、0xFA43、 0xFA75、0xFAAE、0xFEC、0xFB30、0xFB79、0xFBC8、0xFC1B、0xFC72、0xFCCD、0xFD2B、0xFD8D、0xFDF1、0xFE58、0xFEC0、0xFF2A、0xFF95 };
我有这个.cmd 文件:
内存 { MMR (RW):origin = 0000000h length = 0000c0h /* MMRs */ DARAM (RW):origin = 00000c0h length = 00ff40h //片上 DARAM */ Saram (RW):origin = 0030000h length = 01e000h //片上 SARAM */ SAROM_0 (RX):origin = 0fe0000h length = 008000h//片上 ROM 0 */ SAROM_1 (RX):origin = 0fe8000h length = 008000h//片上 ROM 1 */ SAROM_2 (RX):origin = 0ff0000h length = 008000h//片上 ROM 2 * SAROM_3 (RX):origin = 0ff8000h length = 008000h//片上 ROM 3 */ EMIF_CS0 (RW):origin = 0050000h length = 07B0000h /* mSDR */ EMIF_CS2 (RW):origin = 0800000h length = 0400000h // ASINC1:NAND */ EMIF_MIF (RW):origin = 0C00000h length = 0200000h //* NC2:CS3 origin = 0E00000h length = 0100000h // ASYNC3:NOR */ EMIF_CS5 (RW):origin = 0F00000h length = 00E0000h //* ASYNC4:SRAM * } SECTIONS { 向量(空载) .bss :> DARAM /*,fill = 0 */ 矢量 :> SARAM 对齐= 256 堆栈 :> SARAM .sysstack:> SARAM .sysmem:> SARAM .text :> SARAM .data :> SARAM .cinit:> SARAM .const:> SARAM .cio:> SARAM .usect:> SARAM .switch :> SARAM buf :> DARAM Buf2 :> DARAM rfftL :> DARAM ifftL:> DARAM CMPLxBuf :> DARAM brBuf:> DARAM tmpBuf:> DARAM BPF_32_TX:> DARAM BPF_42_TX:> DARAM BPF_32_Rx:> DARAM BPF_42_Rx:> DARAM BPF_Rx:> DARAM dbuffer_Rx:> DARAM dbuffer_TX :> DARAM //hilb_fil :> DARAM //hilb_dbuf:> DARAM signal_2KHz:>?? ?} _hwafft_br= 0x00ff6cd6; _hwafft_1024pts = 0x00ff7a56;
我不知道如何分配'ignal_2KHz'数组、使其处于 NOR 中、并且可以在运行时作为正常数组进行访问。
有任何提示?
提前感谢、
Paolo