请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 主题中讨论的其他器件: TS3USB3200
大家好、
我的客户正在使用 AM3358、USB0接口连接到2个 USB 连接器:一个用作主机(下面的 con3)、一个用作外设(CON4)。 您能否帮助回答以下有关在主机和外设角色之间切换实现的问题?:
如果 AM3358 USB0接口用作主机(为 con3提供+5V 电压)、并且在 CON4上插入 PC、我们将在/VBUS_PC (GPIO1_28)上感应低电压。 您是否认为一旦我们检测到/VUSB_PC 上的变化、我们就能够切换角色(从主机到外设)? 我的意思是、您认为我们可以通过软件使用 GPIO1_28、DEVCTL 和 IDDIG 位的状态来100%切换角色吗? 或者... 为了切换角色、USB0_VBUS 引脚需要看到0V 到>4.4V 的转换才能启动会话?
谢谢、
Antonio