主题中讨论的其他器件:TPS65218
大家好、团队、
目前 正在定制 AM437x-HS 板上工作。 在大多数情况下、电路板正常启动、但在某些情况下、当电源拔出并立即插上时、电路板会出现以下错误。
U-Boot SPL 2019.01 (2022年10月19日- 10:12:01 +0530)
SPL 引导器件:8.
尝试从 MMC2引导
MMC 设备索引:8.
身份验证已通过
身份验证已通过
U-Boot 2019.01 (2022年10月19日- 10:12:01 +0530)
CPU:AM437X-HS 修订版1.2
型号:TI AM437x GP EVM
DRAM:1 GiB
PMIC:TPS65218
NAND:0 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在从 FAT 加载环境... 卡未响应电压选择!
网络:
警告:以太网@4a100000、使用来自 ROM 的 MAC 地址
eth0:以太网@4a100000
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc1 (第0部分)是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
1555字节在2ms 内读取(758.8 KiB/s)
正在从 mmc1运行 bootscript ...
##正在执行90000000的脚本
卡未响应电压选择!
在器件0上找到 SD/MMC
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ffeb000,结束8ff76d... 好的
无法更新属性/OCP@44000000/互连@4a000000/段@0/target-module@100000/Ethernet@0/slave@200:mac-address、err=FDT_ERR_be
无法更新属性/OCP@44000000/互连@4a000000/段@0/target-module@100000/Ethernet@0/slave@200:local-mac-address、err=FDTE
无法创建/保留内存节点。
###错误###请重置电路板###
请对这种情况做必要的说明。
注意:即使在 u-boot 上发出=> RESET 命令、我们也会看到同样的问题。
最新观察结果是 、我们在 HS 板上而不是 GP 板上遇到问题。