This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:使用与 AMIC110处理器配对的 DP83826I PHY

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, TMDXICE110, DP83822I, DP83826I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1188632/amic110-using-dp83826i-phy-paired-with-amic110-processor

器件型号:AMIC110
主题中讨论的其他器件: TMDXICE110DP83822IDP83826I

您好!

我们正在使用 Sitara 处理器(AMIC110)开发基于 EtherNet/IP 的远程 IO 单元。
在评估板上:TMDXICE110、DP83822I 用于 PHY。
请告诉我们是否可以将 DP83826I 用于与 AMIC110处理器配对的 PHY。
我们认为我们可以通过 MII 在 AMIC110和 DP83826I 之间进行连接。

谢谢、

Ryusuke Horibe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke Horibe

    感谢您的查询。  

    DP83826是一款较新的器件、其功能应兼容。

    它包含不同的运行模式。

    请通读 DP83826器件数据表。

    您可以从标题为 DP83826与 DP83822的另一个主题开始、以获取有关差异和相似性的更多信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    感谢你的答复。

    我将设计 DP83826器件数据表。

    谢谢你。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke Horibe

    感谢您的回复、这将是一个很好的起点。

    此致、

    Sreenivasa