工具/软件:Linux
您好!
我们想为16轴 PLC 运动控制器启动一个新项目、MCU 选择了 AM335x、MCU 需要覆盖2个企业端口(或 EtherCAT 主站堆栈端口)
感谢您、TI 是否为我们的运动控制器提供了任何解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我们想为16轴 PLC 运动控制器启动一个新项目、MCU 选择了 AM335x、MCU 需要覆盖2个企业端口(或 EtherCAT 主站堆栈端口)
感谢您、TI 是否为我们的运动控制器提供了任何解决方案?
您好!
我们有一个展示 Acontis EtherCAT 主站协议栈的 TI 参考设计、可从 以下网址获取:http://www.ti.com/tool/TIDEP0043。 以下是设计指南简介的摘录:
'本 TI 参考设计文档介绍了 TI Sitara AM335x 使用 Acontis EtherCAT 主站协议栈(EC-主站)实现 EtherCAT 主站。 Acontis EtherCAT 主站协议栈是一个高度可移植的软件协议栈、与高性能 TI Sitara CPU 结合使用时、它提供了一个复杂的 EtherCAT 解决方案、用户可以使用该解决方案来实现 EtherCAT 通信接口板、基于 EtherCAT 的 PLC 或基于 EtherCAT 的运动控制应用。
EC-主架构设计不需要额外的任务、因此更容易将代码传输到不同的操作系统或裸机系统。 µsec 此架构与高速以太网驱动器相结合、可以在 AM335x 平台上以短周期时间小于100 μ s 的时间实施应用。'
如需 Acontis 的进一步支持、请访问 ecsupport@acontis.com。 有关 TI 的更多问题、您只需在此处回复即可。
谢谢、
Jason Reeder
大家好、只想添加一些内容。 适用于 Acontis 的最新 EC-主站(v3.0)可在 TI-RTOS 和 Linux (在我们 的处理器 SDK 的顶部)上运行。 此外、Acontis 还提供了在 TI 的 PRU-ICSS 或常规 SoC CPSW 上运行 EtherCAT 主站的选项。
正如 Jason 提到 的、有关可以在 AM335x (或 AM57x) TI 平台上运行的演示、请联系 Acontis 支持。 此外、请与他们联系以获取 运动控制 演示。
为了让您知道、我们的 EC-主器件 TI 设计 有一点旧、它使用较旧版本 的 EC-主器件和较旧的 SDK (工业 SDK)。 但是、功能和基准测试仍然适用。 此 TI 设计将在不久的将来更新。
谢谢、
Paula