This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TIDEP-0088:将摄像头与66AK2Gx 连接

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01454, TIDEP-0088
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/712006/rtos-tidep-0088-interfacing-a-camera-with-66ak2gx

器件型号:TIDEP-0088
主题中讨论的其他器件:TIDA-01454EVMK2GTMDSLCDK138

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想在 TIDEP-0088参考设计(EVMK2G 和圆形麦克风板 TIDA-01454)中添加一个摄像头、以便我可以同时处理音频和视频。 根据我的理解、EVMK2G 不包含视频编解码器、因此我想使用 SPI。 通过 SPI 连接摄像头是否与 EVMK2G 和麦克风板之间的 TIDEP-0088参考设计连接兼容? 是否有任何 TI EVM 或参考设计板可直接与 EVMK2G 搭配使用? SPI 是一个不错的选择、还是应该采用不同的解决方案?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    我们没有任何用于为 EVMK2G 提供视频连接的参考设计。 我认为 SPI 接口不会为您提供视频信号流所需的带宽。 虽然 TI 还有其他可为视频信号输入提供良好路径的器件、但 K2G 并不能轻松连接到摄像头。 如果您的摄像机可以使用可用的标准接口之一进行访问、则必须检查计时以查看 K2G 是否可以处理所需的带宽。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢您的回答。 我之所以选择 EVM2KG、是因为我想使用圆形麦克风板(TIDA-01454)、因此从一个有效的参考设计开始、避免从头开始。 还有另一个使用 CMB 的参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDEP-0099、 但其中的 DSP 板也没有视频输入。 我已经研究了在这个线程 OMAP-L138中使用 TMDSLCDK138/6748:TIDA-01454与 TMDSLCDK138/6748的兼容 性、因为它包含一个视频解码器。 但是、这需要对电路板进行一些修改。 我希望尽可能避免任何硬件定制、并直接从软件开发开始。 至于 SPI、如果带宽开始成为问题、我可以从分辨率较低的摄像头开始、在极端情况下、只需定期拍照。 您建议使用哪一组组件来完成使用 CMB 和提供视频输入的任务? 我在 C6713 DSK 工作了超过15年、顺便说一下、这是一个极其出色的设计、但 CCS 正在放弃对旧 DSP 的支持、这也是我选择逃避现实并使用一些更现代的 DSP 板的原因、我希望未来能够为其提供支持。

    谢谢、此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    我对您在 K2G 中添加摄像头输入没有任何建议。 这超出了 EVM 的范围、我们尚未看到任何使用摄像头输入的设计与该器件搭配使用。 我不能向您指出硬件解决方案或示例软件。
    此致、Bill