https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/710330/rfsdk-rfsdk-error
器件型号:RFSDK主题中讨论的其他器件: TCI6630K2L、 ADC12J4000、 66AK2L06
你好
我使用 的是 ADC12J4000 EVM、它 通过 JESD204B 接口直接连接到66AK2L06 EVM。
66AK2L06 EVM 没有连接其他器件。
我不知道错误的原因
回溯(最近一次调用最后一次):
文件"/usr/bin/radio、第115行、在中
command.cmdloop()
文件"/usr/lib/python2.7/cmd.py、第142行、在 cmdloop 中
停止= self.onecmd (行)
文件"/usr/lib/python2.7/cmd.py、第221行、位于 onecmd 中
返回函数(arg)
文件"/usr/lib/python2.7/rfsdk/command.py、第1023行、在"do _reset"中
self.radio.radio_reset ()
RADIO_RESET 中的文件"/usr/lib/python2.7/rfsdk/radio.py 第1127行
self.dfe.DFE_RESET ()
文件"/usr/lib/python2.7/rfsdk/platform/TCI6630K2L.py、第428行、位于 DFE_RESET 中
RES = self.dfES.CppDmaStatus()
文件"/usr/lib/python2.7/dfe/service.py、第502行、位于 CppDmaStatus 中
RSP = self.run(rfsdk.RFSDK_API_MSGQ_SQCR2DFE、msg、res.sizeof ()/4+2)
文件"/usr/lib/python2.7/rfsdk/base.py、第151行、正在运行
提交 rfsdk.Error ("在%s:%d 中联系 RFSDK 服务时出现问题"%(self.address、self.port))
rfsdk.Error:Problem Contacting the RFSDK service at 127.0.1:50001
请告诉我可以采取什么措施来修复错误?
Seunggu Jeong